This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:增益精度

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, VCA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832304/vca810-gain-accuracy

器件型号:VCA810
主题中讨论的其他器件:TINA-TIVCA821

您好!

增益精度如下所示;

虽然我在 TINA-TI 上模拟增益精度、但它与规格不匹配。

  e2e.ti.com/.../sbom869.tsc

哪一个是精确的 TINA-TI 或规格?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午塔塔哈基-圣

    TINA 模型是典型性能、从不是最坏情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    我认为、以上 TINA-TI 结果比规格差。

    你怎么看?

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附加 TINA 文件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从我的第一篇帖子中找到"sbom869.TSC"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Tadahiko-San、  

    在 VG =-1V 中等范围时、该模型看起来会产生0.79dB 的增益、而不是0dB。 因此、这不是数据表中的典型+/-0.4dB 增益误差、而是在+/-2.2dB 的最坏情况25C 范围内。 我测试了0V 和-2V、在每种情况下都略低于预期的+/-40dB 增益-我认为它可以正常工作、该器件的绝对精度不是很好-如果您需要更好的、请查看 VCA821

    此外、如果您想要消除偏置电流、还需要将源移至与20欧姆电阻串联的位置、  

    e2e.ti.com/.../VCA810-gain-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不仅介意精度、还介意温度增益漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些模型通常不对温漂效应建模、这种模型可能会产生某种效果、因为它基于晶体管、但可能未经过测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的评论。

    我等待 TI 员工的回复。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 员工可以作出任何回应吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不在 TINA-TI 宏模型中对与温度相关的特性进行建模。 有关此信息、请参阅数据表。

    此致、

    肖恩