This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6559:典型原理图

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834558/lmh6559-typical-schematic

器件型号:LMH6559

大家好、我使用 LMH6559 来确保激励信号具有低阻抗

我对 LMH6559典型原理图有一些疑问

1.红色框标记的椭圆意味着什么?

2.在交流电路中,有必要用蓝色框标记组件?

下图1显示测试电路负载为50。 在负载的其他值中、是否需要更改电路绿色框标记的电阻分量的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5994204、

    红色框中的环路表示接地同轴电缆、这是与放大器之间传输高频信号所必需的。

    输入端的电容器将输入信号的直流偏置与放大器的理想中电源直流偏置隔离开来。 两个10k 电阻器可在不加载电源或交流信号的情况下设置直流偏置。 输出端的电容器为输出端提供相同的功能、可防止任何高直流负载降低频率响应。 需要使用10nF 电容器为器件提供短时瞬态电源、而不会通过电源 PCB 导线的电感。

    放大器输入端的50 Ω 终端和放大器输出端的50 Ω 源阻抗用于传输线路阻抗匹配。 如果您使用具有不同特性阻抗的传输线、它们将需要不同。

    此致、

    肖恩