This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:无负载电源时的电压和输入引脚

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831860/ina240-voltage-and-input-pins-when-there-is-no-load-supply

器件型号:INA240

你(们)好

我使用此 IC 来感应电流。 当没有负载电源时、IN+和 IN-引脚上的默认电压值为0.82V。 我在3.3V 电压下运行、并且 REF1、REF2和 NC 引脚已接地。

我使用的分流电阻值为0.22欧姆。  

我渴望了解产生0.82V 电压的原因、以及如何消除该电压?

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    输入可能是浮动的,这就是您能够测量这些电压的原因。 由于输入引脚具有高阻抗、因此它们应该是无害的。 例如、启用总线电源后、如果输入引脚处于高侧配置、则应悬空至总线电压、并且不再处于0.82V。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我使用它来感测12V PWM (可变占空比)输入上的电流。 现在、当输入电压为高电平(12V)时、INA240输入引脚(IN+)上的电压为高电平。 但当输入电压为低电平时、INA240的 IN+引脚会降至0.82V 并完全为0。 因此、我的负载在12V 和0.82V 之间工作。

    此致

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我的声音不对。 您能否发布原理图?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已附上原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    [引用 USER="Mayank Bhandari"]但当输入电压较低时、INA240的 IN+引脚会降至0.82V [/引用]

     PWM 占空比可能是宽或短接高侧 NFET。 请发布示波器捕获、以帮助其他 人了解您的意思是"降至0.82v"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您能否在原理图上说明测量0.82V 时的测试设置?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我假设您的问题已得到解答、并将关闭此主题。 如果需要进一步的帮助、请确认或告知我们。

    此致、Guang