This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219精度误差

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832915/ina219-ina219-accuracy-error

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

设计详细信息:

Rshunt = 0.01 Ω(CRF0805 - FX-R010ELF、在原理图中圈出)

最大预期电流= 4A。

总线电压= 7.5V

校准:0x0FFF

配置:0x27FF

因此、1LSB 的电流灵敏度为1mA。  但我似乎始终具有~20mA 的偏移。  在 PCB 布局中、我们与电阻器之间具有良好的开尔文连接(CRF0805 - FX-R010ELF)。  随附的是我们获得的精度图。  我已经使用两种不同的方法(分流/电子负载上的电源)来测量它、它们始终是相同的。  我甚至从电路中取出了 D3 (请参阅随附的原理图)、以确保下游没有其他东西消耗功率。

此外、还有一个更有趣的线索、即偏移跟踪总线电压。  因此、当 VBUS = 0V 时、我可以获得0mA 的读数。  除了我的电源电流读数为0mA 之外、输入到接地似乎有电阻负载?!  可能是部件损坏了吗?  

有什么想法吗?

谢谢!

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、当电路板未通电时、我测量 IN-的高阻抗。  因此、IN 上没有实际的负载电阻-但看起来器件上电时是这样的。  我还应该提到的是、到目前为止我测试过的所有电路板上都出现了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    第一步、我要用0欧姆替代 R20和 R33、偏移电流应该有很大的改善。

    虽然可能会损坏部件、但这种情况不太可能发生。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。  实际上、我现在看到10欧姆* 20uA 的输入偏置= 0.2mV。  因此、尝试通过我的0.01 Ω 分流器检测甚至100mA 的电流只能提供1mV 的电压。  这是输入偏置电流产生的~20%误差、接近于我在100mA 时看到的精度误差。  明天我将用0欧姆而不是10欧姆来尝试它。  感谢您的快速回复。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    欢迎您的参与;请在实验结果可用后确认您的发现。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将10欧姆滤波电阻器替换为0欧姆可以显著改善情况!

    我认为剩余的误差只是 INA219的偏移(PGA 增益/1时最大值为10uV)。  我们尝试通过一个0.01ohm 电阻器测量低至1mA 的分辨率、该电阻器的压降为10uV。  这对我们来说是可以接受的、我想我们可以将电阻器加倍、达到0.02欧姆、以帮助进一步抵消器件的失调电压。

    感谢您的帮助、我认为至少应该在数据表中添加一条注释、说明这些10欧姆滤波电阻器在较低电流下如何导致显著的精度误差。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    正确的做法是,即使 INA226具有出色的精度规格,在该低电流水平下,器件固有偏移也开始占主导地位。 如您所述、一种解决方案是增加分流电阻值、只要它不会在范围内导致分流电压过高、同时考虑电阻器额定功率。

    您对备注的建议已被采纳。 谢谢你

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我想您的问题已经得到了解答、并将关闭此主题。 如果需要进一步的帮助、请确认或告知我们。

    此致、Guang