This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:在 SMT 回流焊接过程中、如果客户不使用 N2、它是否会影响 INA213AQDCKRQ1?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834340/ina213-q1-during-reflow-welding-of-smt-if-customer-don-t-use-n2-whether-it-is-affected-to-ina213aqdckrq1

器件型号:INA213-Q1
主题中讨论的其他器件:INA213

在 SMT 回流焊过程中、如果客户不使用 N2、 它是否会影响 INA213AQDCKRQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    有无 N2对 INA213本身的性能没有影响。 只要使用合适的焊锡膏实现良好的湿性、就不需要 N2。

    根据我的有限知识,这是一个纯粹的 PCB 组装调用,IC 不需要一个或另一个。

    此致、Guang