This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压输入-电压/电流输出发送器设计参考

Guru**** 2985990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9302, OPA2990, TLV9052, TLV9102, TLV9062, TLV9002, DAC8760, XTR111, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832898/voltage-input---voltage-current-output-transmitter-design-reference

主题中讨论的其他器件:TLV9302、 OPA2990、 TLV9052、 TLV9102、 TLV9062、 TLV9002、 DAC8760、 XTR111、 XTR300

你好。

  我希望你们做得好。

 我有一个传感器、可在0.5V 直流至4.5V 直流之间提供随机输出。 我想将整个范围转换为0至1V DC。 0.5-4.5V 到0-1V DC 的映射。

 如果可能、我还希望同时输出(电压0-1V DC 和电流(4-20mA)。

 您能不能向我推荐或引导我了解可用的参考设计、也可以先建议一些好的 IC。


谢谢、
Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    我建议查看我们 的运算放大器说明书。 这里有许多有用的电路可帮助您实现所需的功能。 具体来说、我推荐文档第146页的"采用反相正基准电压电路的同相运算放大器"。

    对于电压至电流转换电路、我建议查看 "低侧 V-I 转换器参考设计、0至5V 输入、0mA 至500mA 输出"和"高侧 V-I 转换器、0-2V 至0-100mA、1%满量程误差"。

    我建议查看我们的一些最新器件、包括用于低电压运行的 TLV9062、TLV9002和 TLV9052。 以及用于高电压运行的 OPA2990、TLV9302和 TLV9102。 高侧 V-I 转换器电路将需要轨到轨输入器件、所有低压器件均为轨到轨输入、但高压产品的 OPA2990和 TLV9102仅为轨到轨输入

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好! 感谢您的详细回答。 您提供的链接非常有趣且有帮助。 对于电压到电流、我正在寻找一个4-20mA 电流环路变送器、因此我想知道 TI 是否提供任何可同时提供输出(电压和电流环路)的 IC。 基本上、我的输入是0.5至4.5V 直流电压作为信号。 (对电源没有限制。。我可以提供5V 至24V 直流电) 并且在输出侧、如果可能、我需要两个输出。 1)电压:- 0至1V DC (我认为通过稳定电阻值,我们可以将0.5V 表示为0v,4.5V 表示为1V) 2) 4-20mA 电流环路:- 4-20mA 电流(0.5V 表示4mA 电流,4.5V 信号表示20mA 电流)。 此致, Bhautik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    XTR300或 XTR111等产品可提供电压或电流输出。 我们还有一些 DAC 产品、例如 DAC8760 、它们可以提供电压输出或电流输出。

    这些是您正在寻找的产品类型吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    XTR 或 DAC 产品是您所寻找的吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb