This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:当 VCC=0V 时、该器件是否正常运行

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833518/lm2903-q1-question-if-this-device-operates-like-normally-when-vcc-0v

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

LM2903-Q1是否可以在 VCC=GND=0V 并且 IN+或 IN-上的输入差分电压时运行? 在 TINA-TI 中、当 VCC=GND 时、它看起来输出为正常运行。 当输出阻抗非常高时、该器件是否可能通过泄漏工作?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    否 当 VCC=GND=0V 时、输出将为高阻抗。 输出为双极 NPN、因此电源上至少需要1V、甚至可以开始导通输出晶体管。

    另请注意、您的电源引脚向后(V+连接到 GND)。 符号为"倒置"。 模型使用不当...

    当输入高于 V+时、输入器件反向偏置并关闭。

    如需更多信息、请参阅以下应用手册:

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。