This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择放大器(电流感应)时出现混乱

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA250, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834007/chaos-while-choosing-the-amplifier-current-sense

主题中讨论的其他器件:INA253INA250INA225

您好!

我有一个应用需要使用 CT 测量交流电流并输出0-10的模拟电压(具体为单向)。

我选择的 CT 输出50mA (IS)、100A (IP)比率为2000s:1p。

根据公式负载电阻=(ARref/2)/(I secondary);ARref=10V、ISEC = 70.70mA (50mA * 1.414)、我选择了一个70.72Ohm 的负载/分流电阻器;

因此负载电阻器上的电压为+/- 5V。(如果我计算负载电阻器时出错、请更正我的错误)。

一种通过偏移(基准)获得10V 输出电压的方法、但我需要使用放大器来实现。

(我尚未使用放大器设计任何电路、我想了解更多相关信息)。

如何在此应用中使用 INA 225?

我还遇到 了 INA253、这是一款全新的 TI 电流感应产品、内置了2m Ω 的分流电阻器、电源电压限制为5.5V。我相信这不能用于我的应用、因为输出 V >电源 V。还有其他电流感应放大器 具有内置分流器、具有宽电源电压范围(在我的应用中为10-15V)和参考设计。  

请帮我选择放大器。

谢谢。 (由于在完成此项目时存在时间限制问题、因此预计会及早作出响应)

Lakshminarayana K N.

e2e.ti.com/.../CT.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    感谢您使用论坛来解答您的问题。  如果您需要集成分流器、INA250是否适合您。  INA225也可以工作、但没有集成分流器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    在我的应用中、您认为 CT 的集成分流器或外部分流器的最佳选择是什么?

    另请附上使用运算放大器的 CT 参考设计或示例设计。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我认为我在 CT 中没有参考设计、但我将深入了解并询问几位同事。   

    有关 CSA (电流感应放大 器)的建议、请提供您要查找的一些关键规格。  我知道您需要0V 至10V 的输出。  例如、您需要的偏移是多少?  您对 CSA 的输入偏置电流是否满意? 您如何偏置 CT:共模是否会移动?  您是否关心漂移?  因此、需要考虑许多问题。  请观看我们 的培训视频 、以帮助您了解设计所需的一些规格。  将会进行权衡、我希望确保您知道它们可能是什么。