This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:将模块设置为测试模式和频率限制

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832607/opa857evm-978-setting-the-module-into-test-mode-and-frequency-limits

器件型号:OPA857EVM-978

首先、我尝试将模块设置为测试模式、以验证在连接二极管之前模块是否工作正常。

在数据表中、我首先必须将 Test_SD 引脚设置为+Vs、并包含一个图:

但是、在物理板上、我看不到这样的连接! 只有3个 SMA 连接。

图中所示的所有其他连接在哪里?

我的第二个问题是、该产品是否具有它将运行的最低频率。 例如、该放大器是否能够处理5MHz 等输入信号?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我已进一步阅读数据表并找到负责 TEST_SD 的引脚、它们位于电路板的中间、具有引脚并在这些引脚上跳转。 根据数据表规格、设置它们只是将引脚短路、使引脚彼此相邻。

    我有一个有关偏置 TEST_IN SMA 连接器中电路的后续问题。 该图显示了将 Test_in 偏置为2.3到2.4的直流偏置以确定 V_IN1和 V_IN2、然后使用该值计算所需的直流偏置。 但是、图中也有交流连接、我想知道何时连接该交流信号-在我们使用直流偏置来建立 V_IN1和 V_IN2之后?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在这里总结我的问题:

    1)

    Test_in 和 IN 的连接在哪里? 除了具有并联 C_DIODE 的图之外、我在原理图中的任何位置都找不到?

    P1输入、VCC 和 V_s 之间有何差异?

    2)

    如何将模块置于测试模式?

    我是否将 J5上的跳线设置为顶部的两个引脚、这两个引脚将 VCC 输入(V_s)直接设置为 Test_SD、然后将 P1连接到3.3V、从而将 VCC 设置为3.3V?

    然后、我是否使用 SMA 连接进行 Test_in 连接以实现2.3到2.4的直流偏置、确保断开 J4跳线?

    然后测量 J2和 J3 (两个 SMA 插头)的输出、确保它们分别与1.83V 和1.33V 匹配、以找到 V_IN1和 V_IN2?

    3) 3)一旦我有 了 V_IN1和 V_IN2、我是否会按照图3所示设置电路以开始测试模式?

    4)

    如何将来自测试模式的电压输入信号关联起来以测量频率响应? 未提供有关如何执行这些任务的指导。

    我越阅读此数据表、就越困惑。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开设了一个新的论坛,并被建议关闭这个论坛。

    我没有解决我的问题,但必须将其标记为这样才能结束这一问题。