This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6301:适用于 VDSL2-35b 的 THS6301

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833602/ths6301-ths6301-for-vdsl2-35b

器件型号:THS6301

您好!

能否 提供基于1:2变压器、12.5欧姆馈电阻、5.6 PAR、VDSL2-35b、线路功率14.5dBm 的 MTPR 测量结果

 

此致、

LIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    1:2变压器的放大器侧是否为14.5dBm? 我们在数据表中提供了可测量的最高 Vo 功率(8dBm)。 MTPR 为66dB。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事使用1:2变压器进行了此测试、他说 MTPR 应降低约8dBe2e.ti.com/.../THS6301_5F00_MTPR_5F00_Char.pptx