This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333 ECG

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833935/ina333-ina333-ecg

器件型号:INA333

电路根据上图进行了测试。 无法检测到 ECG 信号。但示 波器可以检测50Hz 的干扰信号。您能向我提供电路的相关信息吗? 电路是否有任何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujuan、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    我需要您的帮助来回答几个问题、以确保我们在线性条件下运行 INA。

    • 您的 INA333上的电源轨是什么?
    • 预期的输入信号是什么?
      • (在特定的时间点、在任何一个输入端都能看到什么? 共模电压是多少?)
    • 什么是基准电压?
    • 您的增益和 Rg 电阻值是多少?  

    如果您可以与我分享您的原理图、那将非常有帮助。 希望我们能够一起快速解决这个问题。  

    Tamara