This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:tlv3502过驱

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833269/tlv3502-q1-tlv3502-overdrive

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3502

你(们)好

 我正在尝试使用比较器 TLV3502来构建 PWM 发生器,其中模拟信号在一侧,三角信号发生器在另一侧

有一些我不理解的东西。

 模拟电压和三角电压将在相同的电压下交叉(+迟滞 )。 问题是 、1.2mV 过驱时的传播速度非常小。 如何增加过驱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解您的问题。 要阐明您的 PWM 应用、请执行以下操作:

    您将向同相输入馈送模拟信号、并将三角波馈送到反相输入。 当三角波>模拟信号-->输出=低电平时。 当三角波<模拟信号-->输出=高电平时。

    您是否在寻找一种方法来增加三角波信号的过驱、从而获得更快的传播延迟时间? 如果您有要分享的原理图、将会非常有用。

    谢谢、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我问如何增加三角波的过驱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何生成三角波? 如果使用放大器产生三角波、我建议调整输出的直流偏置以增加进入比较器的信号的过驱。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我增加直流偏置、三角波的电压也只会在比较器高于模拟输入时使其跳闸。 我无法理解这将如何增加过驱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们将过驱定义为您的输入信号电压超过阈值电压的量。 以下面显示的示例为例、其中 Vth 是模拟信号、而 Vtri 是三角波发生器。

    黄色突出显示的空格表示过驱极小的三角波的周期。 在这种情况下、我们假设该过驱为1.2mV。 但是、三角波的其他部分(以蓝色突出显示)具有大得多的过驱(>40mV)。 因此、如果您要使三角波的直流偏置更高、则会超出此低过驱范围(任何小于20mV 的传播延迟都将变得高度可变)。

    通过直流偏置三角波、您将获得更一致、更准确的 PWM。 如果我清楚地理解您的情况、将您的三角波偏置50mV 即可使您获得更加一致的 PWM。

    另一个建议是增加三角波的振幅以增加过驱。 在这种情况下、请确保不要违反器件共模。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图形非常清楚。

     最后一个问题,三角形过驱时的上升时间应该是多少 ns? 它是否应小于比较器的传播时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图形非常清楚

     最后一个问题,三角过驱的上升速度应该是多快? 与比较器的传播时间有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 tr/TF 更快、通常会有更快的响应。 只要 TF/TF 是对称的、就不会出现传播延迟变化的问题。

    只需注意、随着上升时间的增加、您将具有更大的占空比。

    此致、
    Jonny