This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:电流感测监控器在电池组中的 INA190位置

Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834132/ina190-q1-position-of-the-ina190-for-current-sense-monitor-in-battery-stack

器件型号:INA190-Q1

我计划使用 INA190-Q1来测量由8节锂电池组成的电池组中的电流。

我知道该组件能够用于高侧或低侧位置。  

但在我的例子中、将分流电阻器放置在电芯1和2 (因此不是电池组的-)之间或电芯7和8之间( 而不是电池组的+)会更容易。

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、FANJAS、欢迎来到 E2E 论坛!

    感谢您关注 INA190-Q1。 在锂电池之间放置分流电阻器没有任何问题。 您的每节电池的典型电压是标称值3.6V 还是其他一些值?

    INA190-Q1的有效输入共模电压范围(VCM)为-0.3V 至+42V。 在3.6V/节的情况下、电池1和2之间的分流器将看到 Vcm = 3.6V、电池7和8之间的分流器将看到 Vcm = 25.2V。 这些都完全在 INA190-Q1可支持的范围内。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测