This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV344:用作简单比较器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833645/lmv344-used-as-simple-comparator

器件型号:LMV344

您好!

我使用 LMV344电路作为无迟滞的基本同相比较器。 有时、我观察电路输出端的振荡。 振荡在换相期间发生并且它们被保持在稳定状态。 该电路通过一个100nF 的旁路电容器进行去耦。 旁路电容器靠近电路。

您能不能帮助我理解为什么会发生振荡。

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    在没有迟滞的情况下、输入(引脚6)、基准(引脚5)上的任何噪声或运算图的内部噪声都可能导致输出端产生噪声或振荡。 当输入信号交叉时、运算图以全直流增益运行开环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    感谢您的回答。 我能否通过用比较器替换 OP 来解决问题、或者即使我使用比较器而不是 OP、也必须添加迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    除非比较器具有内部迟滞、否则比较器可能会出现更多振荡。 我找不到具有内部迟滞的四路比较器。 它需要在外部添加。  

    如果振荡时间很短、那么速度要慢得多的运算放大器可能没有时间振荡。