This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8542:数据表中的 Rub 封装尺寸不匹配、需要您的支持来重新确认。

Guru**** 2500845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833151/tlv8542-rub-package-footprint-in-datasheet-are-mismatch-need-your-support-to-re-confirm-it

器件型号:TLV8542

您好、先生、

我收到了一封来自客户的电子邮件、他们意识到数据表中的 RUG 封装尺寸不匹配。

如果有任何计算错误、请参考图片并分享给我们? 或者是误解...  我们需要了解什么?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这是由舍入误差造成的。 数据表中的值仅有两个重要数字、因此0.575mm 可能四舍五入到0.58mm。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您的输入、了解数据表的规格。

    但是客户询问... 我们能否在 TLV8542数据表中共享所有 RUG 封装的所有特定数字(三个或四个小数点)?  

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    请参阅数据表的第28页。 它显示了封装尺寸以及封装期间的可能性范围(最小值到最大值)。 您的客户参考的图(第29页)是电路板布局、其中已考虑了第28页中可能的最大器件尺寸。 因此、我认为电路板布局布线不需要数百毫微米的分辨率。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢 Bala。