This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:EMIRR IN+值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833544/tlv2186-emirr-in-value

器件型号:TLV2186

您好!

请告诉我以下关于 EMIRR IN+的"图40"和"表2"值是正确的吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    TLV2186是一款全新产品、数据表刚刚发布。 遗憾的是、它看起来像是在 EMIRR IN+(dB)图形比例中发生了误差、在审阅期间未被捕捉。 刻度应从0dB 开始、并以+20dB 的增量增加。 如果使用校正后的值查看垂直刻度、则  指定频率的表2 EMIRR IN+数字遵循曲线。

    我将让负责数据表的工程师了解 EMIRR IN+图形问题。 这是我们需要纠正的问题。 感谢您提请我们注意此问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您的快速响应。

    我理解并强烈希望数据表得到修订。

    此致、
    加藤