This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA209:对 GPIO 进行编程

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833490/ina209-programming-gpio

器件型号:INA209

您好!

我不熟悉电路设计、因此很难找到有关如何对 INA209上的 GPIO 引脚行为进行编程的信息。  我需要该器件做的就是在输入功率达到指定阈值以上时将 GPIO 引脚设置为高电平、并将引脚保持高电平、直到功率降至低于另一个阈值(施密特触发式)。  两个功率级别将大致相差一个数量级(~20mW 和~600mW)、因此分辨率不是主要问题。  我想知道是否有人告诉我对芯片进行编程所需的电路连接、以及将 USB 代码转换为芯片可以使用的器件。

我还想知道芯片的寄存器是否是易失性的。  

谢谢、

CR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CR、

    GPIO 引脚不会直接达到您所描述的值。

    您可以改用关键引脚。 该引脚具有灵活的高/低可编程限制和可编程迟滞。 它可以设置为锁存或透明。 因此、您可以将其配置为在超过600mW 时锁定、并在测量的功率下降到低于您希望的位置时将其复位。

    您可以在数据表的应用部分第 17页阅读有关如何使用关键引脚的更多信息。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我刚刚通读了数据表的各个部分、我想知道警告或超限功能是否会更好、因为它们使用的是计算得出的功率值、而不仅仅是关键引脚似乎使用的电压?  最终的电源将是激光电源转换器、它既不提供稳定的电压、也不提供我所理解的电流。  在编程方面、是否会在每次使用来自协调微控制器的 I2C 线路为电路上电时配置器件、以设置适当的寄存器?

    谢谢、

    CR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CR、

    当然、超限或警告都可以用于此目的。 Critical 仅在总线电压恒定时有效。

    您必须在每次设备通电时重新编程。 存储器是易失性的。

    此致、Guang