This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA322:为什么使用电路来测试 OPA 的 PSRR

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833167/opa322-why-use-the-circuit-to-test-psrr-of-opa

器件型号:OPA322

您好,

我正在学习 OPA 的 PSRR。

为什么使用电路来测试 OPA 的 PSRR?  

在实验室测试中、我们需要 放大 VOS 以进行测量

但为什么需要针对 Vout=0调整 V1? 以 防止开环增益引入误差?

请给我详细的解释一下。

我在实验室中测试了 PSRR、结果如下:

但数据表中的 PSRR 为10uV/V  此误差是否正常?

非常感谢。

吴若泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josie、您好。

    您获得了正确的结果、并且非常接近数据表值。 我假设 Vos 列中的88mV 为88uV (拼写错误、而不是 mV)。  

    PSRR 是(在两个不同电源电压下测量的 Vos 差值)/(电源电压差值)的比值。 因此、您必须在两个不同的电源电压下测量两个 Vos 电压。 电路就是这样。

    在特定电源电压下、您更改 V1以使 Vout 变为0V。  V2处的电压可用于测量初始输入失调电压。 R2和 R3之比决定了 V2与 Vos 之比。 您更改了电源电压、这将导致 Vout 具有非零值。 因此、您再次更改 V1以将 Vout 设置为0。 V2处的新测量值不同、为您提供了新偏移电压的测量值。 这两个读数应会因电源而导致失调电压变化。 您可以从此处计算 PSRR。

    以下是有关 PSRR 的 TIPL 视频讲座的链接、您可能会对其有所帮助: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-supply-rejection?cu=14685

    希望这能回答你的问题。

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    非常感谢你的帮助。

    我理解选择电路的原因。

    您能否解释为什么需要将 V1调整为0以详细测试 Vos?

    是消除开环增益导致的误差吗?

    非常感谢。

    此致

    吴若泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joise、

    您调节 V1以在输出电压处获得0。 V1处的这种调整电压将导致运算放大器输入端的电压(反相输入和同相输入)不相等。  这两个电压之间的差异是输入失调电压的定义。 这是您在两个不同电源下测量的结果。  

    开环增益导致的误差意味着什么?  我不理解您所指的内容。 您是指环路增益吗?

    开环增益非常高、为130dB、同相输入的闭环增益为2 (6dB)、因此环路增益为124dB、这非常高、因此如果这是您的意思、我认为不会因为低环路增益而产生误差。  

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev,

    感谢您的持续帮助。

    我在高精度实验室中学习了 PSRR。

    在 高精度实验室中、通过 Tina 对电路进行仿真。 Vos=输出失调电压/A、

     因此、我认为可能可以按如下方式进行测量。 Vos=Vout/A

    但我认为在该电路中、开环增益不 是∞μ V、因此需要一个偏移来支持输出

    因此、该电路的 Vos 测量值存在误差。

    在电路中、我们使用 v1使 Vout=0、没有开环增益的 Vos 误差。

    我可以这么认为吗? 对吧?

    非常感谢。

    此致

    吴若泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joise、

    我同意有限 A 会对增益误差产生影响、但 A 的数值非常高、即130dB = 3000000。 如果您看一下由增益(1)以上的电路的此限制 A 导致的增益误差的公式、该公式在1uV/V 或更低的顺序下非常小。

    G =A/(1+AB)。 (G 是闭环增益、B 是反馈因子、A 是开环增益)

    除此之外、您还在使用不同的电源进行两次测量。 当您减去这两个测量值时、只要您不更改电路的配置、就可以消除限制 A 的影响。 您仅考虑电源变化的影响。  

    Sanjeev