This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-HT:OPA2333-HT,引线长度

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829585/opa2333-ht-opa2333-ht-lead-length

器件型号:OPA2333-HT

您好!

需要帮助以了解以下内容:

我已使用订单代码 OPA2333SHJ 采购 OPA233-HT。 它采用 陶瓷双扁平封装(封装代码 HKJ)。 我更喜欢的封装是 小外形集成电路(SOIC)、采购时该电路没有库存(OPA2333HD)。 引线对于我的应用来说太长。

1) 1)能否 通过切割来缩短引线的长度?

2) 2)如果是、会大大增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    引线可以修整为您的电路板制造规格允许的长度。

    一个参考点是 TI 的 HKQ 封装、它是 HKJ 封装、引线经过修整和形成。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的回复

    2) 2)一个参考点是 TI 的 HKQ 封装、这是 HKJ 封装、引线经过修整和形成。

    您回答的第二部分不清楚。 请您详细说明或重新相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我所做的就是指出 TI 负责 HKJ 封装、对其进行修整和成形、并将其称为 HKQ 封装。   这是为了适应标准封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的回复、并注意到