This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:压摆率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832865/opa549-slew-rate

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件:BQ24780S

您好!

我使用 OPA549执行19V 至23V 的线路瞬态测试。 我需要的压摆率为>=1V/us。 当我将 OPA549的输出端连接到 EVM 的输入端时、从19V 变为23V 需要大约15us 的时间。 是什么导致压摆率降低?如何将其提高到我想要的水平? 当我断开 EVM 的连接时、从19V 变为23V 只需1us。 EVM 的 VIN 只有2.2uF 电容。 我使用的 EVM 是 BQ24780S EVM。 我使用函数发生器驱动 OPA549。

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    您执行的空载输出测试表明 OPA549压摆率应该很高(9V/us)。 因此、增加的转换 时间 可能 与 2.2uF 电容器充电相关、以及与 OPA549 输出连接的任何其他电容器。 您将 OPA549电流限制设置为什么?

    如果您能为我们提供 OPA549电路原理图、19V 至23V 输入瞬态的详细信息以及完整的输出负载信息、那将非常有用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我会将文件发送给您的电子邮件。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    由于我们继续讨论并在网上解决了这一问题、如果您能结束本次 e2e 调查、我将不胜感激。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程