This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L1:双相信号生成问题

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832560/tlv27l1-biphasic-signal-generation-problem

器件型号:TLV27L1

您好!

我以前以这种形式问过我的问题。 现在、我再次面临这个问题。 我为两个输入馈入运算放大器的方波并获得双相信号。 但我不做所发生的事情、然后我失去了信号的负周期。 因此、输出信号变为单相信号。 -5V 和5V 电源电压正确馈入 IC。

我已擦除微控制器、因为它不馈送运算放大器的任何信号。 然后我更换了它、但问题仍然存在。

在输出图中、黄色图形表示运算放大器的反相输入、绿色表示同相输入。 第三个图是运算放大器的输出。 您是否有办法解决此问题?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpaslan、

    在上一个线程中有很多信息。  我将做上次缺失的事情、我将构建此电路并在明天进行测试。 我将一次测试一个输入(因为这对我来说更容易),您是否已分别测试阶段1和阶段2? 未使用的相位输入必须接地。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    当我向运算放大器的同相输入馈送脉冲并使其接地反相输入时、我将获得5V 输出信号(例如具有5V 振幅的阶跃函数)。 然后、当我仅馈入反相器件并使其成为另一个接地时、我将获得零伏输出。 同样、问题也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我解决了这个问题。 -5V 环路在底部丢失。 因此、我使用跳线进行了修复。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我还有一个问题。 我能否控制哪个相位首先位于输出信号中? 例如,我可以控制阴极第一信号还是双相第一信号?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    交换相位1和相位2输入或以相反的顺序生成输入、以设置首先发生的输出极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron!

    将双相电压信号馈送到 HOWLAND 电流泵后、我有几个问题。 我将在同一标题下分享另一个胎面。 因为我的 Howland 电流泵电路在这里。 您可以查看它们吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复已发送。