This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:缺少 SPI 规格/数据表更新

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280, ADS1259, ADS1259EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/839960/pga280-missing-spi-specifications-datasheet-update

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件: ADS1259ADS1259EVM-PDK

上一个主题讨论了 PGA280的 SPI 特性。  遗憾的是、上述规格不完整。  具体而言、该帖子未提及输出数据的传播延迟。  请提供从 SCLK 到 SDO 的最小/最大延迟。

此外、为什么该数据未发布到数据表中?  该职位是几年前的职位。

上一主题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/258685/2211050?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA280#pi320995filter=all&pi320995scroll=false

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将与  系统/设计 工程部门核实 PGA280的 SCLK 到 SDO 时序相关延迟。  一名从事多年前旧工作的工程师不再在 TI 工作。  我将向 产品线咨询 SPI 规格并提供更新。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    遗憾  的是、除了上面发布的有关时序的 SPI 信息之外、我没有有关 PGA280的 SCLK 到 SDO 时序的最大延迟规格。  如果有用、我可以研究测试 SCLK 到 SDO 时序延迟 PGA280评估、以提供典型的

    谢谢、

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请提供您能提供的任何信息。  令人惊讶的是、这些信息以前没有量化过。  数据表未更新以反映此帖子中提供的信息也令人惊讶。  这并不能真正让我对 TI 的流程充满信心。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    在 ADS1259EVM-PDK (评估板包含 PGA280+ADS1259连接在一起)上执行快速测量、DVDD=3.3V 时的典型延迟时间:SCLK 上升至(下一个) DOUT 上有效的数据大约为13ns。

    我将再次询问有关数据表更新的问题;但 用 最大/最小规格更新数据表需要一些时间。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道数据表需要一些时间才能更新、但我过去对此做出的反应是荒谬的。  我有其他请求的更改、需要进行2年以上的更新。  我希望 TI 对这个问题做出坚定的承诺。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已将有关 PGA280 SPI 最小/最大时序数据表规格的请求上报给管理层。 该团队需要在缺少时序参数的不同条件下、重新访问/验证/描述器件工作台上的时序。  我的预期是、我将能够在星期一之前提供有关数据表完成预期时间表的具体答案。   我也会通过电子邮件与您联系。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此讨论正在通过直接电子邮件进行。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此讨论正在通过直接电子邮件进行。

    此致、

    Luis