This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:如何提高 OPA192的噪声级别?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833209/opa192-how-to-improve-the-noise-level-of-opa192

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA2192

尊敬的先生

   l 使用 opa192作为电压信号放大器,原理图如下所示;当我将 opa192输出对地短路时,噪声系数为图1,当 opa192在系统上工作时,噪声系数为图2,

您能否帮助检查 OPA192的噪声水平并提供一些建议?

图1.

皮图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 OPA192输出对地短路时、输出处于短路保护模式、因此您的噪声增益会下降-这就是您在图1中看到较低噪声水平的原因-但是、这不是线性操作。  可通过降低其噪声增益(较低的反馈电阻器)、使用 C14等反馈电容器对其进行滤波或使用低通滤波器 R15/C16的较低截止频率来降低输出噪声。  但是、无论您选择做什么、只要 OPA2192输出接地、噪声都会降低、但这并不是一个有效的条件。