This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:tlv3502

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833287/tlv3502-q1-tlv3502

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3502

你(们)好

 我正在使用 TLV3502构建高端 PWM 发生器,使用一个模拟输入和一个750kHz 的三角发生器

 我的问题是,传播时间如何影响模拟转换的精度? 基本上,我是否应该确保传播时间为4.5ns 或20ns 传播将提供完全相同的结果? (失真)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 PWMd 信号过驱的变化、传播会影响模拟转换的精度。 随着过驱增大、传播延迟也会增大。 通常、对于较小的过驱、传播延迟会有很大差异。

    查看 TLV3502的数据表、如果您要使过驱电压保持在40mV 以上、则传播延迟的分散变化在1ns 内、而过驱电压小于20mV 的分散电压可能在5ns 至8ns 之间变化。

    为了避免过驱变化、您可以考虑的一种替代方法是对阈值信号进行低通滤波。 例如、如果您希望对三角波进行 PWM 处理、则可以对模拟输入进行低通滤波以获得波形的平均值。 低通滤波器将为您的电路增加额外的延迟、但使用此方法、三角波的 PWM 将更加精确。

    此致、

    Jonny