This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:当我们使用 LMV393IDGKR 时、我们发现比较器的波形输出有一点奇怪

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393, TLV7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843414/lmv393-when-we-used-lmv393idgkr-we-found-that-the-waveform-output-of-the-comparator-was-a-little-strange

器件型号:LMV393
主题中讨论的其他器件: TLV7042

您好、TI 专家、

如下所示,下图中红色2.8us 噪声的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否同时获得输入的示波器照片? 最好是两个输入和同一屏幕上的输出。

    请注意、LMV393不是轨到轨输入器件。 输入限值为低于3.3V 或2.6V 的0.7V。 因此、如果输入上的电压大于2.6V、则可能会有错误的输出。

    您是否在任何地方都有上拉电阻器? 输出驱动是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    我们在一段时间内没有看到对此帖子的响应、因此我将关闭该主题。  如果您有任何其他问题、请用新问题回复或开始新主题。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    两个输入在同一屏幕上显示输出

    供参考~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    "毛刺脉冲"看起来只是来自缓慢移动输入信号的正常比较器"抖动"。 您没有任何迟滞、因此当输出移动到阈值时、输出会"抖动"。

    请参阅以下有关迟滞的 TI 参考设计:

    具有迟滞功能的比较器参考设计

    作为一个实验、尝试在输出和正输入之间添加一个100k 至470k 的电阻器、以增加一点迟滞。

    请参阅以下应用手册

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    您还可以尝试使用内置10mV 迟滞的 TLV7042。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    我们在一段时间内没有听到这个话题、因此我将把它关闭。  如果您有任何其他问题、请回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘