This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:我们是否有可支持高电压输出的音频放大器。

Guru**** 2506035 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454, OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830465/opa454-did-we-have-the-audio-amp-that-can-support-the-high-voltage-output

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件: OPA462

您好、先生、

客户正在寻找输出可支持100Vrms 或100Vpp 输出摆幅的音频放大器。

他们的期望如下:

数字输入与 I2S 信号、模拟输入也可接受。

2. I2C 控制

3.线路输出可支持100Vrms 或100Vpp 输出、高电压但低电流支持。 (这个将是它们的主要规格)

Fr:20-20kHz、THD < 1%

不确定 OPA454是否为候选器件、如果有合适的候选器件、请与我分享。

谢谢、

乔治

输出:100V、5mA以上 Ω(高壓 Ω、低電流 Ω)
FR:20-20kHz
THD < 1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    此应用的最佳备选器件是 OPA462、该器件具有在线高级信息。 它将由 +/-90V (180V)电源供电运行、因此实际上输出大约为160Vp-p 它将无法提供100 VRMS 输出、即大约282 Vp-p OPA462压摆率的额定值为25V/us、因此该参数对于要求 15V/us 最小压摆率的20kHz 最大频率不应成为问题。

    失真是运算放大器设置为的闭环增益以及其他工作条件(如其必须驱动的输出负载)的函数。 较低的闭环增益将导致较低的失真。 以下是数据表针对特定条件下的 THD+N 显示的内容:

    OPA462可提供运算放大器功能、不包含此类放大器不常见的 I2S 功能。 它具有使能/关断功能和可设置为逻辑电平兼容的状态标志。

    您可以在此处找到 OPA462数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa462.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢大家的分享。

    OPA462似乎具有高电压输出、但未达到客户的想法、我们是否可以使用 A/B 类或 B 类来实现他们的想法?

    您能否分享适合其要求的 A 类/B 类或 B 类候选人?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我不确定您的要求、但请注意 、OPA462输出确实在 AB 类下运行。

    我可以看到、获得282 Vp-p 输出的唯一方法是在 三个运算放大器高电压配置中应用 OPA462、如 OPA454 数据表中所示的图67、同相、AV = 20V/V、输出电压升压电路。 但是、当我在该电路中使用20kHz 输入信号和 282 Vp-p 输出测试 OPA462时、我看到瞬态响应中的压摆率限制。 这是意料之外 的、因为应用需要大约17V/us、而 OPA462的额定电压为25V/us。

    OPA462 数据表标有"预告信息 "、因此可能仍在最终确定一些规格。 我将与建模工程部门进行核实、并让他研究 OPA462模型的25V/us 压摆率 、看看它是否设置正确。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的意见。

    我认为我们可以采用 OP454数据表中所示的方法、它看起来可以达到客户的想法。 与建模工程师讨论20~20kHz 输入信号的情况如何? 还有好消息吗?

    BTW、您知道 OPA462 RTM 吗? 我们可以使用 EVM 进行测试吗?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    是的、建模工程师已确定 OPA462模型压摆率设置为较慢的10V/us。 这就是为什么我在20kHz 和 141Vpk 输出时观察到压摆率限制的原因。 在产品发布之前必须修复模型。 您可以看到 使用 压摆率为10V/us 的电流模型对三个运算放大器 OPA462电路输出进行 TINA 仿真的样子。  输入频率设置为 10kHz、以避免压摆率限制问题。

    这是我的 TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../OPA462_5F00_Very_5F00_HV_5F00_04.TSC

    OPA462将会有一个 EVM、但在完整的产品发布之前、它不会被安排为可用。 我 无法在 e2e 论坛的此处提供产品发布信息、因为它是公司机密信息。 我将通过电子邮件直接向您发送该信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢大家分享该电路、我们将与 OPA462分享此应用。

    谢谢、

    乔治