This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:灌电流和拉电流能力

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293-Q1, INA193, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832949/ina293-q1-current-sinking-and-sourcing-capability

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件: INA193INA293

INA293-Q1的灌电流和拉电流能力是多少? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manali、您好!

    INA293-Q1处于预发布状态、因此我们仍在最终确定器件的特性、直到今年晚些时候完全发布。 在此之前、您可以使用 INA193数据表中的图7作为起点。 INA293和 INA193具有相似的设计拓扑、因此输出能力相似。

    您还可以订购 INA293EVM 以评估器件。


    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测