This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:Vsense 超过5mV 时、INA214#39;s 增益误差

Guru**** 2511495 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832855/ina214-q1-ina214-s-gain-error-when-vsense-is-over-5mv

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

您好专家、

我想知道如何在下面显示的 INA214数据表的测试条件下获得增益误差数据:

我搜索了数据表、没有得到太多帮助。 例如、当 Vsense 介于-20mV 至20mV 之间时、如何知道增益误差?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

    对于不同的 Vsense 值、只要器件输出不饱和、增益误差就一致。 我们无法在较大的 Vsense 值下确定增益误差、因为我们的某些器件的增益高达500V/V 或1000V/V、如果我们施加20mV 等输入信号、该值将会饱和。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测