This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:Spice 仿真中的悬空引脚

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832546/tlv7041-floating-pins-in-spice-simulation

器件型号:TLV7041

您好!  

我在 LTSpice 中使用 TLV7041 SPICE 模型运行仿真。 但是、它不断告诉我有一些悬空引脚、我没有观察到所需的高输出。 我不确定是连接问题还是模型本身的问题。 我在下面附上了我的电路和错误日志。 能不能帮我看看可能出现了什么问题? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、

    感谢您将此事提请我们注意。 我还尝试在 LTSpice 中对您的电路进行仿真、但得到相同的浮点误差。 我正在子电路文件中研究导致这种情况的原因。

    您是否曾尝试使用 TINA 仿真您的电路? 这是我们的首选仿真器、我们将能够为其提供更多支持。

    我确实注意到您的电路违反了器件共模。 虽然器件不会损坏、向由3.6V 电源供电的器件输入5V 信号、但器件的性能将不符合数据表中的规格。

    您的电路适用于哪种应用/终端设备?

    谢谢、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、  

    我使用简单的输入电压来首先测试该比较器。 我将其修改为3V 输入、但仍然得到相同的误差...

    此外、TINA 似乎没有此器件型号、因此我必须使用 LTSPICE。。。

    谢谢、  

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、

    抱歉、TI.com 上没有上传模型。 我们将努力获取该 up.e2e.ti.com/.../TLV7041.TSC

    同时、请使用随附的电路文件在 TINA 中使用 TLV7041进行仿真。

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan

    需要添加的另一点是、由于 TLV7041是开漏输出器件、因此您需要在输出端连接一个上拉电阻器。  您的现有电路显示了接地电阻器。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chuck! 我使用了一个上拉电阻器、输出为我提供了预期值、尽管浮点误差仍然存在...但这已经大有帮助!