This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2462A:TLV2462电容负载驱动能力

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2462
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841809/tlv2462a-tlv2462-capacitive-load-driving-capability

器件型号:TLV2462A
主题中讨论的其他器件:TLV2462

               我的一位客户正在我们的产品中将 TLV2462轨到轨运算放大器用于压力传感应用。 根据数据表、如果电容负载大于10pF、则建议使用最小20 Ω 的串联电阻器、运算放大器可以驱动的最大电容负载将不会降低性能? 最初、它们 在0.1uF 电容负载下串联使用1K 电阻器、但在某个时间点、即使输入电压发生变化、运算放大器输出也限制在3.5V 左右。 他们 尝试调整电阻器值以实现正确响应、然后我们得到电阻器<470欧姆(最后使用100欧姆和0.1uf)的预期结果。 请告诉我们此处的运算放大器响应与高值电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    其原理图中的电阻器 R4将无法稳定放大器。 为了使电阻器稳定放大器、它必须位于反馈环路之外、如数据表的图49所示。 如需更多信息、我建议观看 我们有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频。 它们可能会看到输出电压摆幅下降、因为放大器的输出必须克服反馈内部1k 电阻器上的压降、以使反馈点(在电容负载处)达到预期的输出电压。 将电阻器减小到470欧姆可改善输出摆幅、因为与1k 欧姆电阻器相比、压降不会那么大。

    如果客户将电阻器的位置移动到图49中所示的位置、他们的问题是否会消失?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    客户是否尝试过建议? 如果是、是否解决了他们的问题?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    您能否告诉我们此问题是否已解决? 如果没有、您能否使用最新更新进行回复?

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    自我们上次听到您的声音以来已经大约2周了、因此我将结束这一话题。 如果您仍需要支持、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    Tim Claycomb