This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:关于电流感应放大器

Guru**** 2771055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832312/ina240-about-current-sense-amplifier

器件型号:INA240

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

直流电机由 H 桥电路控制、目前正在研究用于检测流经电机的电流的高精度电流传感器。
问题1)调查结果显示,INA240是最好的。 是否有比此器件精度更高的器件?
问题2) INA240是模拟输出、但是否有任何具有相同或更高精度的数字输出产品?
问题3)电流系统使用使用磁芯和霍尔元件的闭环电流传感器。 这是为了实现高精度电流检测。 INA240能否实现相同或更好的性能? 很抱歉这个抽象的问题、但我担心 PWM 噪声是个问题。
问题4)我们将要求您参考。 差分放大器电路的电阻值是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1)    1)否

    2) 2)    我们目前没有数字等效产品

    3) 3)    根据我看到的情况、答案是肯定的。 但正如您所说的那样、高置信度是不可能的。 您必须查看霍尔传感器规格并进行比较。 更进一步的步骤是查看电机驱动信号特性(频率、占空比、电压)并了解精度要求。

    4) 4)    共模输入电阻约为500KOhm、差分输入电阻约为7KOhm。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    感谢您的回答。

    内部电路中有6个电阻器。 我的客户希望了解他们的每个阻力值。
    根据数据表中的[8.2功能方框图]、连接到 REF1和 REF2的牵引全部为50k Ω。
    您能告诉我最后四个问题吗?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    电阻值大致如下图所示。

    应该注意的是、这个方框图非常简化、并且省略了很多细节。 如果客户正在评估外部电阻对增益误差的影响、请阅读第9.1.1节。

    如果不确定,请在此处提出问题,我们将乐意提供帮助。

    此致、Guang