This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:软件设置问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/837560/ina226evm-software-set-up-problems

器件型号:INA226EVM

我尝试在  运行 Windows 10 64位操作系统的计算机上为 INA226EVM 设置 SBOC409软件。 安装失败、请参阅下面的错误消息。 我在 另一台64位 Windows 7计算机上成功安装并运行了该软件。 请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、

    感谢您使用该论坛。  我在 Windows 10 Pro 64位计算机上安装了该软件、没有任何问题。  请重试、看看您在选择 setup.exe 文件时是否选择了以管理员身份运行。  如果此操作有效、请确认、因为这将有助于其他操作。  如果不让我们知道、我们就可以尝试找出问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到完全相同的运行时错误消息。 我还尝试以管理员身份运行、但仍收到相同的错误消息。 我在 Windows 10 Pro 64位(版本1903)上运行。

    此致、

     终端-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tero、

    我在这里有几个人尝试安装相同的软件、他们都成功了。  是否可以尝试重新下载并再次解压缩。  在执行此操作之前、请确保从 INA226EVM 卸载任何剩余软件、并在开始之前重新引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已下载并再次解压缩。 然后在重新启动后尝试安装(由于错误消息导致安装甚至无法启动,因此实际上没有任何卸载内容)。  仍然是相同的结果。  我们还尝试在另一台 PC (相同的操作系统、但不同品牌的硬件)上运行、但我们也在该 PC 上收到相同的错误消息。 我不确定您是否能够提供进一步的帮助、因为您无法重现问题。

    我们可以继续在嵌入式环境中进行测试、但由于此传感器的软件尚不可用、因此必须等待一段时间。