This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-Q1:PSpice 模型在85摄氏度下无法正常工作

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831394/ina210-q1-pspice-model-not-not-working-in-85-degree-celsius

器件型号:INA210-Q1

您好!

关于使用 PSpice 模型 INA210-Q 在 SIMETRIX 中进行仿真、我在85摄氏度的温度下无法获得结果。 显示了以下错误。 您能否提供可高达85摄氏度的模型。 该模型 在-40和25摄氏度下运行良好。

此致、

Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    我使用不同的模拟器进行了验证,模型在高温下无法正常工作。 即使在40度、也存在问题。

    我将进一步研究这一点,但不能保证我能够提供一个在温度范围内工作的模型,至少在很短的时间内工作。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    随附的是一个可在温度范围内工作的新模型。 在该模型中、一些重要参数足够接近、例如带宽、偏移和增益(误差)。 其他人可能不会那么近。 我们可能会在时间允许时对其进行改进、但与此同时、这应该会让您进行仿真、以便查看电路行为。

    如果您对精度有任何疑问、请仍在低温下使用原始模型。

    此致、Guang

    e2e.ti.com/.../ina210_5F00_temp.lib