This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:低电容负载下的最大输出驱动电压

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832498/drv2700evm-max-output-drive-voltage-for-low-capacitance-load

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

我想在100kHz 时将1.56nF 电容负载驱动为80-120Vpp。

我在压电负载选择(此处连接)中看到、如果负载电容为33nF 或更高、DRV2700在如此高的频率下无法提供如此高的电压。

TI 是否有数据描述了极小电容负载下具有 r/t 频率的最大电压输出? (例如我使用的1.56nF 负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    一般而言、所有 DRV2xxx 系列的频率响应都取决于您所附图片中所示的负载电容。 如果电容增大、带宽将减小。 但是、该器件可实现的最大频率为20kHz。 即使电容降至1.56nF 的最小值、器件也无法实现高频输出。 遗憾的是、20kHz 后、输出电压将大幅降低、不建议用于超声波应用。

    对于此类应用、您可以使用功率运算放大器和控制器设计电路。 有关更多详细信息、请查看功率放大器产品系列:

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/overview.html

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.