This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2652:连接到 VDD-的 TLC2652外部电容器。

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2652, OPA188, OPA189, THS4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830602/tlc2652-tlc2652-external-capacitors-tied-to-vdd-

器件型号:TLC2652
主题中讨论的其他器件: OPA188OPA189THS4001

您好!

我在复合电路中使用 TLC2652、其中根据数据表将 CXA 和 Cxb 连接到 VDD-。

电路如下所示。

在将 CXA 和 Cxb 连接到 VDD-的情况下、我观察到输出为-2.5V、输入电压为-5V。

但是、如果 CXA 和 Cxb 接地、我能够获得2V 的输出。

需要同样的建议。

谢谢

Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    与更传统的运算放大器电路相比、复合运算放大器放大器在正常运行和稳定运行方面可能更具挑战性。 我不熟悉您选择的特定复合放大器配置、但假设这是一种经过验证的设计。

    TLC2652是一款使用了30多年的斩波器、我们唯一掌握的器件信息是数据表。 工作原理部分的数据表介绍了 CXA 和 CXB 的功能、实际上显示了连接到 VDD-的两个电容器的下侧。 将电容器连接从 VDD 移动到接地的原因并不明显、这可以补救操作、因此复合电路的其他问题可能是一个问题。 如果您要自行连接 TLC2652、则可能会发现其行为符合预期。   

    我发现的一个电路点是 TINA 图中 TLC2652输出端的 R5 - 1Meg、R3 - 100 Ohm 分压器。 当我在 TINA 中设置电路时、我发现 TLC2652输出被驱动到非常接近、 当输入电压从-5V 扫描到+5V 时、它的负输出摆幅轨中。您可以在下方的上图中看到、当输入电压接近0V 或更高时、输出电压会达到负摆幅轨。 当输入电压为-5V 时不会发生这种情况、但它可能会指示问题的发生。  

    当我将 TINA 原理图中 R1的值从1Meg 降低到10kHz、然后再降低到1kHz 时、TLC2652输出会越来越远离负电源轨、并越来越多地进入线性输出电压范围。 第二幅、下图显示了 R1设置为1千欧时的 TLC2652输出电压。 您可能需要尝试减小电路中的 R1值、并查看 CXA 和 CXB 是否连接到 VDD、然后导致预期行为。

    如前所述、TLC2652是一款非现代斩波运算放大器。 有一些更新、性能更高的斩波运算放大器确实需要外部 CXA 和 CXB 电容器。 我建议在您的电路中尝试其中一个。 OPA188或 OPA189可以是一些选项:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa189.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我再次尝试将 CXA 和 Cxb 电容器连接到 VDD-、输出符合预期。

    我刚刚按照一个非常旧的文档中建议的这个复合电路。

    这与 TI 建议的复合结构不同。

    我只是想知道是否可以实现 THS4001的高速和 TLC2652的低精度。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    仿真表明、从概念上讲、  您提供的复合放大器电路中的 TLC2652、THS4001组合功能。 两个运算放大器彼此之间存在很大差异、一个是传统斩波器、另一个是宽带宽、高电流输出放大器。 按照 当今的标准、TLC2652仿真模型非常简单、我无法谈论 THS4001模型、因为它来自不同的 TI 放大器组。 因此、建模可能不会显示稳定性等潜在问题。

    下一步实际上是尝试电路、看看它是否提供了所需的性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程