This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:输出纹波过高。

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/842967/ina828-output-ripple-is-too-high

器件型号:INA828

您好!

  客户的产品是 EMF 流量计、他们希望用 INA828替代 AD627。 它们使用24位 Δ-Σ ADC 来实现

评估输出噪声、图2/3/4每点平均为40个 sampls、单位为 AD 值。  AD627和 INA828

增益设置全部为100倍。测试条件为无水流、输入信号连接到电动势电。

比较 picure2和 picure3 INA828输出噪声几乎是 AD627的两倍。 客户测试了是否减少了10Mohm

到100k 时、噪声可以降低、但信号振幅也会衰减。  我们认为比较 INA828和 AD627的数据表  

INA828应该比 AD627更好。 请为 原理图提供一些建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我一直在与 TI 现场工程师合作。 由于 Y 轴是从 ADC 的输出中读取的、因此研究仪表放大器实际驱动该 ADC 的效果可能很重要。 您能否与我分享 ADC 器件型号? 您能否共享完整原理图以便我们可以查看所有连接/值?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 请回复重新打开。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

       客户无法提供完整的原理图、因为它是他们的主要产品。 ADC 是 AD7193、您可以在下面的链接中查看、它与他们的原理图非常相似。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    INA 和 ADC 之间似乎有另一个运算放大器。 最初、看起来 INA 被直接馈入 ADC。 您能否共享此运算放大器器器件型号? 这种运算放大器是否在全部3项测试中使用? 我想确保从测量变为测量的唯一器件是 INA。

    Tamara