Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1301
大家好、我的客户问过我
您能否告诉我为什么"高输入电阻1Gohm"适合电压感应?
它对增益误差和偏移误差有何影响?
直流链路感应是电机控制算法中的一个重要参数、需要以1%的精度进行感应。 直流链路感应电路采用高阻抗分压器将电压调节到较低的水平。 但是、这会导致直流链路反馈信号具有高源阻抗。 如果高阻抗源与隔离式感应放大器的输入阻抗处于相同的范围内、则会影响增益误差和偏移误差。 但是、可以通过使用 AMC1311来减小该误差、该器件在千兆欧姆范围内具有非常高的输入阻抗。 AMC1311的高输入阻抗使源阻抗的影响可以忽略不计