请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA191 您好!
如果可能、您能否详细介绍提高 EMI 抗扰度的内部电路设计技术?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kato-San、
OPA191输入 EMI 滤 波器是一阶 RC 差分/共模滤波器、它来自输入电路中添加的串联电阻和与结相关的电容。 数据表图60显示了一个显示了一些内部组件的简化电路图。 输入差分输入对的结电容以及 ESD 保护二极管的结电容共同构成滤波电容。
EMIRR 性能如上图53所示。 对于"尽可能详细地提高 EMI 抗扰度的内部电路设计技术"、没有任何可以做的事情。 EMIRR 性能由输入滤波器和输入滤波器之后的运算放大器设计的固有抑制决定。
为了从包含 OPA191 的电路中实现更高的 EMIRR、必须在运算放大器引脚之前添加外部 EMI 抑制。 根据 EMI 模式、差分或共模、需要不同的 EMI 抑制电路。 一些抑制方法涉及 RC 或 LC 输入滤波器、X2Y 电容器、铁氧体磁珠、共模变压器等 有关 EMI 主题及其处理方法的大量在线信息。
此致、Thomas
精密放大器应用工程