This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:EMG 电路-改进建议

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, TLV9062, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843513/ina333-emg-circuit---suggestions-for-improvement

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: TLV9062LM324

大家好、

我的空闲时间、我设计了随附的原理图。 我的目的是监测来自手臂肌肉的 EMG 信号。 该电路显而易见、两个电极连接到 INA333 IA、后跟一个有源低通和高通滤波器。 在继续购买组件等之前、我想知道是否有提高电路性能的方法(例如:更改组件值、包括附加组件等)。 理想情况下、我获得最高 CMMR 和低噪声输出。 此外、在检查 LPF 输出端的频率响应时、我得到了下图。 频率响应结束时的凸点是否正常? 我是否需要更改任何组件值以改善这种情况?

我非常感谢并提出改进建议。

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    高频时频率响应的增益是一种众所周知的现象、即在有源低通滤波器中使用过慢的 OPAMP。

    我将通过 TLV9062交换 LM324、并在 INA333的输出端直接添加一个无源1k + 10n 低通滤波器。 在 INA333和 C9输出之间插入无源低通滤波器。

    顺便说一下、有源低通滤波器的元件比率有点不可靠。 您选择这些组件是否有特殊原因?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 是对的、  

    您使用的 SKF LP 存在阻带抑制问题、因为信号直接通过反馈 C 馈送、并在更高 F 时由不断增加的运算放大器输出阻抗支持

    更快的运算放大器是一种解决方案、使用 MFB 拓扑是另一种解决方案-它不存在前馈问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Michael。

    您好、Adrian、

    TI 没有任何具体的 EMG 参考设计可供我参考、但我们还有另一个包含 EMG 讨论的 E2E 主题、您可能会发现该主题很有用: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/196300?INA128-EMG-design-question

    此外、我注意到您的 INA 输入上没有偏置电流返回路径。 您必须为两个输入端子的输入偏置电流提供电流路径。 如果没有输入偏置电流路径、输入将悬空至其中一个电源轨、从而导致电路不正确运行。 这可以通过在 VCM 的每个输入端连接一个大型(100k Ω)电阻器来实现。  

    Tamara

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我将关闭该线程。 如果您有任何疑问、请回复并重新打开。

    Tamara