This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:如何为负载电流测量选择合适的电流传感器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61088, INA253, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831997/ina253-how-to-select-right-current-sensor-for-load-current-measurement

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件:BQ25895TPS61088INA260

您好、TI、  

       我们想要测量 TPS61088的输出电流(负载电流)以调节 BQ25895电池充电电流,有人建议如何解决这个问题...?


我们找到了 INA253电流感应放大器,它适合我的应用或任何其他选择。

需要测量 TPS61088的输出电流(负载电流消耗)

TPS61088的额定输出电压为5V/5A、电流传感器能够处理电压和电流  

电流传感器输出提供给系统的主机控制器  

请尝试根据上述要点向系统推荐任何直流电流传感器替代方案、感谢您的宝贵支持

谢谢、此致、

Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    很抱歉、我的回答很长、但这里有很多值得讨论的地方、我想确保我们能让您做到直窄。

    首先、在这里、我在构想您的系统布局时遇到了一些困难。 BQ25895具有内置的7位 ADC、用于监控充电电流和防止输入侧过载、并可根据测量结果采取措施(有关详细信息、请参阅 BQ25895 DS 的8.2.6.2部分)。 是否有理由要测量 BBOOST 转换器以外负载侧的电流、而不是使用该电流? 您是与电池充电器并联运行负载、还是在某些情况下希望降低充电电流? 如下所示(未显示 VBUS)?

    关于您对 INA253的三点、我在这里有一些后续想法/问题:

    1.如果您想走这条路、测量这里的输出电流不应太困难、但我们需要就我们测量的电流做出一些工程决策、这将影响您对分流器和器件的选择。  

    2.您是否说您的 TPS61088被设计为5V@5A、即25W? 这是在系统中看到的最大电流还是标称电流? 最终、我们需要选择一个分流器和增益型号、以使我们能够利用器件动态范围的最佳部分。 例如、对于 INA253、该器件具有集成的2m Ω 分流器、如果我们使用 A3版本的器件、则理论上5A 测量值与器件上的2V 输出(5A*400mV/A = 2V)相关。 这将利用大约40%的器件动态范围、并提供对应于0A-5A 的0V-2V 范围。 这显然是基于计算、您需要在此处考虑信号误差、这可能会导致您需要选择一种配置、在该配置中您可以利用更多的器件范围。 我们在 这里提供了一个很棒的视频系列、可帮助您进行误差计算。  

    您可以通过两种方法中的一种来实现此目的:首先、您可以使用 INA253等模拟器件、并将其馈入微控制器的 ADC 引脚、或者、您可以使用数字输出器件、例如 INA260、该器件将在内部对测量值进行数字量化、 然后、您可以使用 I2C 将信息传递到 MCU。

    此外、虽然这不是太阳能应用、但您可能希望查看 TIDA-01556、因为此参考设计可让您深入了解 BQ25880的动态电源管理(DPM)的功能、并在此处提供一些其他信息。