This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:LMH6703具有0.5增益的差分转单端输出

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841543/lmh6703-lmh6703-differential-to-single-ended-with-gain-0-5

器件型号:LMH6703

您好!

我们目前在另一个项目中使用 LMH6703。

对于小型 NFC 读取器、我们希望最大限度地减少组件数量、因此我们有兴趣将差动至信号端放大器与 LMH6703相结合、将差动信号(来自 NFC 读取器 IC)转换为幅值减小的单端信号。 lmh6703是否可以用作增益为0.5的差分转单端转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以、但您是否确实需要该应用的1.2GHz 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好、我们也将 lmh6703用于电路中的另一个引脚、我们也使用更高的频率。

    对于0.5和0.25增益、是否有一些推荐的电阻器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要继续、需要更多详细信息-  

    源看起来是什么-纯差分、互补 DAC 输出、交流或直流耦合?  

    2.所需的频率范围?

    3.正在加载?

    4.预期的电源电压?

    5、交流耦合时所需的输出 Vpp 和直流电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 lmh6703找到解决方案? 您是否愿意提供您的电路的详细信息?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步讨论、请发布回复或开始新主题帖。

    最棒的

    Hasan Babiker