This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300滤波器

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/840805/amc1300-amc1300-filter

器件型号:AMC1300

你(们)好,先生

我将 AMC1300用于电流监控器、分流器为0.01 Ω

我可以在无电流时看到 amc1300输出0.02A

下图是我的电路、您对 AMC1300之前的滤波器设计是否有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否告诉我们您的原理图中的哪个点测量?  您是直接测量 AMC1300的差分输出、还是在放大器电路的输出端进行测量?  此外、您是否看到 AMC1300输出端为20mV、或流经10m Ω 分流器的电压等于20mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

     您可以参考下图

    1. AMC1300输入短路 后、MCU 读数为0.03A、

    2. 将 AMC1300的输出短路 后、MCU 读数为0.02A、

           在 AMC1300之前设计滤波器是否有任何保证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在您的原理图中、第一级-看起来几乎是在输入端具有 RC 滤波器的开环运算放大器-不起作用、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    U86是一个 INA,

    电路工作正常、但分流器中存在噪声问题、

    我需要一个滤波器来消除噪声问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    因此、输入短路与输出短路之间的差异为0.01mA、这对我来说更像是一个偏移问题、我不知道 AMC1300输入端的滤波器将解决这个问题。   信号是否有纹波成分?  如果是、您能告诉我们频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    您能否支持滤波器来去除 超过1kHz 频率的频率

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您希望将此1KHz 滤波器放置在何处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 AMC1300之间的电压差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如果没有看到您可能看到的一些波形、则不确定要在这里告诉您什么。  这是纯直流应用吗?  您可以在输入端放置一个1KHz LPF 滤波器、但我不确定这将解决您的问题。  通常、其中一个输入(IN-P 或 IN-N)以 GND1为基准。  您在上面的原理图中显示了差分电容器和共模电容器-这些电容器和分流器之间是否已经存在任何串联电阻器?