This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA855:有关 opa855的 Spice *。cir 文件的帮助

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH3401, OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831757/tina-spice-opa855-help-with-spice-cir-file-for-opa855

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMH3401

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好。 这是我的第一篇文章、希望我不再重复一些内容。 OPA855是一款外观美观的产品、但我一直在努力处理子电路定义文件。 我在网站上找不到*。cir 文件、因此我加载了* TSC 示例文件、并尝试仅为运算放大器提取子 ckt 文件。 我不知道它是否起作用。 生成的文件具有数十个.subckt 定义、但名为 opa855的定义仅是.END 语句之前的两行。 当我将其复制到 IPSpice (抱歉、Tina)时、什么也不起作用。 我对 LMH3401 FDA 有类似的问题、我想将其与855配对以驱动 ADC。  

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    内核放大器是 VFA_HT5子电路、OPA855子电路只是该电路周围的包装器。 但是、它应该已经将所有相应的子电路都拉通了。  

    此致、