This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111长时间运行具有偏移

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830372/xtr111-xtr111-run-a-long-time-have-offset

器件型号:XTR111

您好、先生:

   我使用 xtr111将 V single 更改为 C single。 但我发现了这一点。 负载时。 输出。  但是、如果它连接到100欧姆负载。 运行很长时间我们发现输出的偏移量为0.2mA, 与输出电流无关 ,这意味着输出 I=4mA 偏移量为0.2mA, 输出 I=20mA 偏移量也为0.2mA。为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您的发帖。 请查看数据表第15页上标有"动态性能"的部分。 延迟随负载电阻器值而变化。 如图41所示、可以使用额外的滤波器将这一数值降至最低。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的负载范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    数据表未指定建议的负载范围。 如"电气特性"表所示、数据表规定了 Rload = 5k 时的大多数参数。

    Tamara