This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV240:0-5伏范围,2线安装,带 ISO124

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, RCV420, XTR105, OPA602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841541/rcv420-rcv240-0-5-v-range-and-2-wire-mounting-with-iso124

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件:ISO124XTR105OPA602

大家好、


我想使用输出范围为0-5V 且由 ISO124隔离的 RCV420。
在 Luis Chioye 的帮助下、我参考了 BB 应用公告(SBVA004)的示例。


但是、当我以 ISO124隔离器的2线安装为例(SBOS074A、8.2.5)。
RCV420连接有很多修改。
例如、我们失去了测量范围减小电阻的公共引脚2。

-由于我将使用多个 RCV420,因此在 ISO124干扰之前它们通过 GND 连接。

对我来说、绝缘不再是完美的。
这是两个组合的图像、

有人能向我解释一下吗?
RCV420之间是否有另一种保持绝缘的2线安装方式?
15V 是否足以为4-20mA 传感器供电?

感谢你的帮助。
Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    传递函数存在差异、电路(1)针对4mA 输入产生1V 输出、而电路 SBOS074C 8.2.5在4mA 输入时产生0V 输出。

    电路1:0-20mA 输入、0V-5V 输出(或等效4-20mA 输入、1V-5V 输出)

    在之前的帖子 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/840274上、我们讨论了根据您的请求创建的电路、该电路接受4mA 至20mA 的输入并生成1V 至5V 的输出。  上述电路(1)正确、使用外部301欧姆电阻器、CT 连接 到 GND、 REFIN (引脚12) 连接到 GND。   该电路   也可接受 0mA-20mA 输入以生成0至5V 输出。  电流环路电源 GND 与 RCV420接地相同。

    电路2:4-20mA 输入、0V-5V 输出(注意 4mA 输入、0V 输出时的主要差异)

    下面的电路(SBOS074E、8.2.5)接受4mA 至20mA 输入、并生成0V 至5V 输出。  请注意、根据第16页最新修订版数据表的电路8.2.5、引脚15 Rcv fb 和引脚14 Rcv out 必须 连接在一起(请 在  上面的原理图电路2上更正)。  此外、如您所述、对于该电路 、无需外部301电阻器、CT (引脚2)连接到引脚4 (V-)、REFIN (引脚12)连接到 REFOUT 引脚10和引脚11。  请参见下图。  

    关于传感器电源要求、如果您使用 XTR105、使用15V 电源就足够了... 如果在传感器应用中使用了其他器件/电路、则需要查看传感器合规性和电源要求。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
    我很困惑、我犯了几个大错误、在绘制该图时、我将 RCV420和 ISO124的引脚混合在一起、
    此外、我还为 ISO124 SOIC 引脚标记使用了 ISO124 DIP 引脚标记。
    在数据表中、我理解了"收款人"而非"负"的符号"-"。
    太愚蠢了…

    在应用公告 SBVA004中、我刚刚看到它必须是连接在环路中的引脚1才能具有:输入电流0至20mA、输出电压0至5V。
    能不能确认,请,我迷路了...

    *此外、我保留了图1:因为我想保持电路的测量范围1:0至20mA 输入为0至5V。

    修改后的图1是否适合2线制系统、
    OPA602输出端的输入电流为0至20mA = 0至5V?
    D1和 C1的特点是什么?
    我在数据表中找不到它

    *并非所有测量通道都必须使用、
    但我希望物理上保持测量通道。
    -未使用的 MCP3008输入是否需要 OPA602输出端的下拉电阻器?
    -或者、如果 RCV420的输入端电流为0mA、OPA602是否会在0v 时保持电势?

    我要连接的传感器的功率范围为9至30 VDC 或12至36 VDC、因此适用15 VDC。


    已修改


    谢谢你。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉耽误你的回答。

    如果 传感器向输入端子提供0-20mA 电流、如 下图所示、电流流入  下图中的端子 RCV420、 用户需要将传感器连接到 RCV420的+IN 端子、 如下图所示、以产生0V 至+5V 正电压输出。

    如果 传感器从 输入端子吸收0-20mA 电流、如下图 所示、电流从  RCV420 端子流出、 用户需要将传感器连接到 RCV420的-IN 端子、 如下图所示、以产生0V 至+5V 正 电压输出。

    在图1中、如果您的传感器将 电流输送到终端、则需要将传感器连接到 IN+终端、以便在0-20mA 输入电流下产生0-5V 输出。  

    请与 MCP3208制造商就 未使用的输入引脚(非 TI 器件)查看相关建议。  在大多数情况下、在未使用的 ADC 引脚上使用下拉电阻器是安全的。

    如果不存在电流、RCV420将输出驱动至0V、因此放大器将在不存在电流的情况下将 ADC 驱动至0V。

    谢谢、此致、

    Luis