This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231有汽车版本?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231, INA3221, INA226, INA226-Q1, INA220, INA220-Q1, INA3221-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831665/ina231-ina231-has-a-automotive-version

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件: INA3221INA226INA226-Q1INA220INA220-Q1INA3221-Q1

您好!  

我的客户需要 INA231等汽车版本电压监控器、 INA231是否具有汽车版本?

如果不是、您建议使用哪种器件? 电压大约为3.3V

谢谢

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  我们没有 INA231的汽车版本。  但是、我们确实有一些汽车电压监控器、包括 INA226-Q1、INA3221-Q1和 INA220-Q1。  对于性能、我建议使用 INA226。  如果您想检测多条线路、我建议您使用 INA3221、因为它允许检测3条单独的线路。  如果成本是主要考虑因素、则可以考虑 INA220。  所有这些器件均可处理3.3V 电源和高达26V 的共模电压。