请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA231 主题中讨论的其他器件: INA3221、 INA226、 INA226-Q1、 INA220、 INA220-Q1、 INA3221-Q1
您好!
我的客户需要 INA231等汽车版本电压监控器、 INA231是否具有汽车版本?
如果不是、您建议使用哪种器件? 电压大约为3.3V
谢谢
Erwin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户需要 INA231等汽车版本电压监控器、 INA231是否具有汽车版本?
如果不是、您建议使用哪种器件? 电压大约为3.3V
谢谢
Erwin
Erwin、您好!
感谢您深入了解该论坛。 我们没有 INA231的汽车版本。 但是、我们确实有一些汽车电压监控器、包括 INA226-Q1、INA3221-Q1和 INA220-Q1。 对于性能、我建议使用 INA226。 如果您想检测多条线路、我建议您使用 INA3221、因为它允许检测3条单独的线路。 如果成本是主要考虑因素、则可以考虑 INA220。 所有这些器件均可处理3.3V 电源和高达26V 的共模电压。