This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:消耗大电流

Guru**** 2774495 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303, INA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835895/ina303-draws-huge-current

器件型号:INA303
主题中讨论的其他器件: INA206

正如我之前的查询中所述、我使用 INA303A2来感测设置为170mA 的过流情况。 为了测试此电路、我将来自电源的负载电流设置为180mA 并逐渐增加电压。 但是、一旦移动电压旋钮、电源的短 LED 就会亮起。 即使 INA303电路未通电且仅对负载通电、也会发生这种情况。 是否有任何想法、问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    很遗憾听到这个问题。

    不过、听起来它与 INA303无关、而是某种类型的通用设置问题。 您可能需要仔细检查连接、以确保没有意外短路。 然后,确保电源的电流钳位设置正确(不是太小),使其不会错误跳闸。

    如果仍有问题、请发布原理图、可以仅显示相关部分。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、无法提前分享原理图。 其中包括:

    实际上、我已经多次检查了连接、除了我自己、我的两位同事在不同的工作台上发现了同一问题。 令人惊讶的是、我早些时候测试了该定制板、它运行正常。 我想知道的是 ESD 对该 IC 的影响。 我还想指出、我监控的电流负载是电容负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    感谢您提供原理图。

    只要不违反绝对最大规格、ESD 就应该不可见。 作为实验-您可以使用电阻负载交换电容负载。 浪涌电流可能远高于150mA,因此如果您没有任何电流限制,则会跳闸警报。

    我也很好奇- GND 引脚是否已连接? D3至 D5的用途是什么?它们是如何布线的?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    我们已经有一段时间从您那里听到您的问题、希望您的问题已经得到解决。 我现在将关闭该线程。 如果您需要更多帮助、请回复或发布新问题。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    警报跳闸不是问题、因为我也限制了来自电源的电流。 所发生的情况是、一旦负载电源开启、电源电流就会达到限值、并且它会进入 CC 模式、从28V 电压灌入电压到大约~5V。 如果我移除此电流感测电路、负载在相同的电源和电流限制设置下表现得非常好。 作为一个实验、我使用 INA206感测了这个负载汲取的电流、并且运转正常。 如果问题是由浪涌电流引起的、则 INA206应以相同的方式工作。

    此外、该电流感应电路还适用于电阻负载。 我已经尝试过 INA303的三种不同 IC、它们在电阻负载下都可以正常工作、但在检测电容负载的电流时、它们表现异常。

    是的、接地引脚已连接、D3-D5是尚未组装到 PCB 的 TVS 二极管。

    此致
    萨尔马德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    INA206和 INA303显然有很大不同、共模输入范围是其中之一。

    过多的电流必须流向某个位置–最有可能流入 INA303输入引脚、其中电流感应 IC 是两种设置之间的唯一区别。 如果您移除电源上的 CC、INA303是否会变热、可能会进一步损坏?

    CC 设置为什么? 您是否使用示波器监控了输入共模电压?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我到现在为止还没有时间进行彻底的探头、尤其是您提到的参数。 我将在这里做并将在我完成后立即分享。 但是 、我的扰动是、浪涌电流为什么会通过 INA303找到阻抗较小的路径?

    CC 设置为250mA。

    此致
    萨尔马德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarmad、

    250mA 是流入 INA303的大电流。 作为探头的一部分、您可能需要进行验证和确认。 您可以在输入引脚上插入一对1~10Ohm 电阻器。 如果电流确实流经这些电阻器、您应该能够测量0.25~2.5V 的压降。

    此致、Guang