This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA602:失调电压修整

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831366/opa602-offset-voltage-trim

器件型号:OPA602
主题中讨论的其他器件:OPA145、

尊敬的所有人:

我们的客户希望询问有关数据表的问题。

根据数据表第8页的图2 "失调电压修整"、可以修整的电压范围表示为±100mV。

连接100kΩ Ω 修整电位计时、该值是否为值?

在这种情况下、连接其他电阻值时的调整范围是多少?

顺便说一下、我们的客户计划使用200kΩ Ω 电位器。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Y.Ottey

    为什么您会查看1987年的器件介绍?  

    包含在1980年代零件中的偏移修整对改善偏移漂移没有任何作用、在1980年代以后、该修整在很大程度上被放弃。  

    此器件的在线定价表明剩余寿命有限

    目前市面上有许多更好的器件、OPA602甚至不在 TI 交叉参考工具中-但 OPA602网络文件夹推荐了 OPA145。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    Michael 对 OPA602产品状态和供货情况的评估是正确的。 OPA602是一款传统运算放大器、已推出30多年、未来的某个时候、由于其性能更高、成本更低的替代产品、其可用性将变得更低。

    我尝试查找 OPA602设计的内部详细信息、但作为数十年来的器件、我无法直接访问存档的文档。 但是、关于失调电压控制电阻的问题、Burr-Brown 通常指定了一个100千欧电位器。 数据表中连接的该电位器会分流 PNP 动态负载对中的部分低电阻发射极去生成电阻器。 电位器调节流经输入差分对每一侧的电流、从而在零点产生最小偏移电压。

    100千欧电位器将提供大约+/-10 mV 的失调电压调节范围。 如果您回顾了电位计端在这两个发射极去生成电阻器之间连接的方式、并将抽头连接到-Vs、 您可以看到、当将电位计调整为一个极限值或另一个极限值时、一侧的发射极电阻器会完全短路、另一个发射极电阻器会看到与其并联的全100千欧姆电阻器。

    因此、如果您使用电位计的电阻值不同、例如200千欧、极端设置将是一个发射极电阻器短路、另一个电阻器跨接200千欧。 调节范围将与100千欧电位器几乎相同。 OPA602是一款10千欧至1兆欧电位电位器、主要影响失调电压调节灵敏度。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程