This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:未使用的输入和热性能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831537/tl084-unused-inputs-and-thermals

器件型号:TL084

您好!

我正在运行一个实验来查看 TL084上的热性能。  当我采用双极电源(+/-12V)的全部四个通道并将反相端子连接到输出端和正输入接地(0V)时、我看到 TL084的温度为50C。  连接 TL084上未使用的输入的前置机制是什么?   

使用 PW 封装时、我的空气温度约为20C、预计温度是否为50C?  热性能为113C/W、这意味着30度的上升幅度为0.265W   

-Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    每通道的 Iq 典型值为1.4mA。 无负载功耗为1.4mA/通道* 4CH * 24V = 134mW  

    尽管不应将任何输入直接接地、但上述运算放大器连接良好;应增加一个较小的串联电阻(>1k)、以防止电源故障或加电/断电不当。

    热阻抗 TJA 取决于电路板属性;TL084附近的电路板温度是否也为20C?